This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/PGA411-Q1:PGA411 GUI问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594122/starterware-pga411-q1-pga411-gui-issue

部件号:PGA411-Q1

工具/软件:Starterware

尊敬的先生:

GUI的速度是实际速度的2-3倍。

如何设置此GUI,让GUI的速度与实际速度为1:1?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    GUI可以显示速度的偏移。 您可以在电机停止时单击"校准速度"按钮以修复此问题。 此外,某些旋转分解器传感器是多转传感器,意味着它们将在每次机械旋转时经历多个电气转数。 您应该仔细检查。

    如果仍有问题,您是否会向我发送一些测量速度的数据点,而不是PGA411报告的速度?

    谢谢!

    -Clancy