This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8678:数字输出的音量(CMOS)

Guru**** 2934870 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7141CC, ADS8678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592320/ads8678-vol-of-digital-outputs-cmos

部件号:ADS8678
主题中讨论的其他部件:ISO7141CC

尊敬的技术支持团队:

您是否有接收电流(IO)与音量级别的数据?

数据表描述  了当IO = 500-μA接收器时VOL = 0.2 ×DVDD V。

  μA DVDD = 5V,VOL = 1V on IO = 500-m ² Sink。

我想使用ISO7141CC, 其IML (低电平输入电流)为-10uA。

 这意味着,当IO =μA μ s时,ADS8678的音量比1V低得多。

ISO7141CC的IOL为0.8V ,不 接受1V。  

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的技术支持团队:

    您对此有任何更新吗?
    如果您没有接收电流(IO)与音量级别的数据,我想知道IO = 10 μA时的音量ADS8678。

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我的答复太迟了,但我们正在努力找到最准确的答案来回答你的问题。
    此致,Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    数据表中给出的规格是最坏的情况;使用ISO7141CC应该没有问题。
    在吸入10uA时,电压将相应地缩放。 如果您使用的是DVDD=5V,则Vols = 1V,500uA时,因此在10uA时,Volp将约为20mV。
    很抱歉,我们花费的时间比预期的要长,如果您需要更多支持,请告诉我。
    此致
    Cynthia