This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RB:ADC12D1800RB与ADC12D1600的兼容性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600, ADC12D1800, ADC12D1600RB, ADC12D1800RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593410/adc12d1800rb-compatibility-of-the-adc12d1800rb-with-the-adc12d1600

部件号:ADC12D1800RB

大家好,

 ADC12D1600器件能否用于ADC12D1800RB EVM?  这意味着我有 ADC12D1800RB,但想用  ADC12D1600替换ADC12D1800设备。

此外,这两款EVM的1600和1800均具有FPGA MOD ,而1800EVM则具有FMC连接器。  什么是引脚输出和/或信号,信号的级别是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel

    ADC12D1600RB产品文件夹显示了主板的早期版本。 当前的ADC12D1600RB产品使用与ADC12D1800RB和ADC12D1800RFRB相同的带FMC连接器的PCB。

    如果您要评估ADC12D1600设备,请购买ADC12D1600RB。 这些主板的板载时钟只能以指定的时钟速率运行,因此ADC12D1800RB只能以1800 MHz时钟速率运行。

    通过FMC连接器传输的ADC数据由Xilinx Virtex-4 FPGA使用标准LVDS信号输出。 可在ADC12D1800RFRB设计软件包中看到引脚: http://www.ti.com/lit/zip/snac040

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    昨天,我联系了TI客户支持,提出了类似的问题,最终转到了这里。 遗憾的是,这只能回答我提出的部分问题。

    我有ADC1XD1XXXRB EVM的2010 National Semiconductor版本较旧。 我需要知道我是否可以在该主板上运行更新的1800版本芯片。

    此外,是否需要对FPGA重新编程以访问FMC (本例中为MICTOR连接器)上的信号?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy

    感谢您提供额外的背景信息。

    如果您用同一ADC的较新版本替换ADC,您的主板应该可以正常工作。 主板ID将配置特定于ADC版本,寄存器映射等的固件,因此将ADC12D1800RF设备放在较旧的ADC12D1800RB (非RF)上将无法正常工作。 板载时钟将仅以预期的速度工作,因此ADC1XD1800RB只能以1800 MHz运行。 外部时钟模式将允许其他速率。

    旧版主板具有MICTOR扩展连接器,但我们从未开发过任何固件来提供这些连接器上的数据。 如果您想要该功能,最佳解决方案是获得一个带有FMC连接器的新主板。 MICTOR扩展连接器的另一个缺点是,即使您添加了所需的固件功能,在多路复用模式下,没有足够的信号输出ADC的两个通道。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    这帮了很大的忙,谢谢。

    我还有几个问题:

    1) RB和RF部件之间的确切区别是什么? 我看不到很多信息来描述这一点。

    2) RB评估板是否随附FMC连接器? 产品页面上的图片和第一个用户指南链接带有MICTOR连接器。 但是在后面的页面上还有另一个指向RFRB用户指南的链接,其中包含FMC连接器,所以我对如果我订购RB评估板会得到什么有点困惑。

    谢谢!

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy

    关于最新问题。

    相关的ADC和EVM部件号如下所示:

    • ADC12D1800设备-评估板部件号是ADC12D1800RB
    • ADC12D1800RF器件-评估板部件号是ADC12D1800RFRB

    本文档中讨论了部件差异:

    https://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/68/5773.GSPS-ADCs-RF-versus-non-RF.pdf

    ADC12D1800RB和ADC12D1800RFRB的当前库存使用相同的裸电路板,该电路板具有FMC扩展连接器。 我正在努力更新联机文档。

    此致,

    Jim B