请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TSW12J54EVM 主题中讨论的其他部件: Tida-0.0432万, LMK0.4828万, LMH5401
尊敬的TI成员:
我对 TSW12J54EVM有两个问题:
1.-在TI设计TIDA-0.0432万中,Xilinx的一个VC707电路板上同步了两个AD12J4000 EVM板。 我想知道此开发是否也适用于WS12J54EVM。
2.- TSW12J54EVM板具有2GHz的低通Butterworth滤波器,但差动放大器的带宽为8GHz。 是否可以绕过滤波器来采样高于2 GHz的信号。
提前感谢。
此致,
Vicenç Almenar