This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:PHI-EVM板示意图和Verilog代码

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588SEVM-PDK, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593753/ads8588sevm-pdk-phi-evm-board-schematic-verilog-code

部件号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他部件: ADS8588S

您好,

我们需要PHI-EVM控制器附带ADS8588SEVM-PDK的原理图和Verilog代码(如果可能)。 我们需要为另一个目的更改设计。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们无法共享PHI控制器的电路详细信息,因为它是专有设计,但我们可以提供与您的ADS8588S设计相关的支持。 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,是否有任何库或代码片段可用于从工具包中读取采集的数据? 我认为我们必须使用原始USB访问。 我们想使用MATLAB或C测试此套件。是否有任何Verilog代码可通过任何其他FPGA从ADC读取?

    此致,thaks。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    遗憾的是,我们没有库或代码,EVM GUI软件确实安装了LabView驱动程序以启用EVM评估,但不能用于任何自定义。

    谢谢(敬上)
    戴尔