This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:输入变压器响应?

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594222/ads54j60evm-input-transformer-response

部件号:ADS54J60EVM

我正在使用ADS54J60EVM REV C。 模拟输入电路使用两个微型电路ADT-1WT+变压器将单端输入转换为ADC的差动输入。  我没有修改EVAL板,正在以614.4MSPS运行ADC。  我正在第三方FPGA板中使用Xilinx JESD IP来收集ADC数据。  然后,我根据ADC样本计算射频功率。  我正在使用SIG生成器将输入正弦波输入到ADC。  当我将RF输入频率从~30MHz更改为~290MHz时,我看到FFT计算的功率下降略超过3dB。  如果我继续将射频提高到我的第二个尼奎斯特区,计算得出的射频功率将继续下降,并在~290MHz时下降到~7dB。  已检查SIG gen,其输出功率在这些频率上是恒定的。

从我所能看到的情况   来看,ADC本身在这个频率范围内没有如此大的滚动。 我是否看到变压器输入电路的响应?  我能找到的唯一信息是EVAL板用户手册中的一句话。

"变压器耦合信号输入网络,允许从0.4 MHz到800 MHz的单端信号源"

但我不认为它在600MHz时会大于7dB。  我一直在浏览ADC的寄存器,看不出可以做什么。  我尝试对其进行直流耦合输入编程,但没有效果。