This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1292:ADS1292通道1读取问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594148/ccs-ads1292-ads1292-channel-1-read-issue

部件号:ADS1292

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

处理 ADS1292的Channel1时收到一些错误的值。 以下是我 的ADS1292 电路图

我能够正确读取channel2,但channel1总是得到高0x7fffff。

我的注册设置是

const TUSIGN8 ADS1292_Default_Register_Settings[12]={

/* REG 0:设备ID读取ONY */

0x53,

/* REG 1:配置1 */

0x02,/* 010 | FMod/256 | 500SPS */

/* REG 2:CONFIIG2 */

0xf8,//0xf8//0xE8,/*位7始终为1,PDB_LoFF_COMP,PDB_REFBUF,CLKOUT_EN */

/* REG 3:LoFF */

0x10,/* 95 % 和5 % 时的比较器阈值,电流源或汇电阻器直流引线断开*/

/* REG 4:CH1SET (PGA增益= 6)*/

0x10,

/* REG 5:CH2SET (PGA增益= 6)*/

0x10,/*增益设置为1 */

/* REG 6:RLD_SENS (默认)*/

0x2C,

/* REG 7:LoFF_SENS (默认)*/

0x0F,/*不需要*/

/* REG 8:LoFF_STAT */

0x48,/*只读*/

/* REG 9:RESP1 */

0xEA,/*不需要*/

/* REG 10:RESP2 */

0x83,/* Only Calib (仅校准)设置为Enabled (已启用),不需要REST */

/* REG 11:GPIO */

0x0C /*不需要*/

};

如 图所示,我在+ve和-ve端子之间提供差分电压

请告诉我是否需要更改控制寄存器设置,

谢谢,此致,

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nitesh,

    输入端的差动电压(IN1P - IN1N)可能有效,但共模电压是多少? 共模电压为(IN1P + INIP)/2,根据AVSS进行测量。 它需要遵循ADS1292数据表中方程6中设置的不等。 通常在ECG系统中,RL电极由右腿驱动放大器驱动,并将患者设置为有效的共模电压。

    Brian