This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298的config1寄存器中的多读回模式有何功能?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593802/ads1298-what-is-the-function-of-multiple-read-back-mode-in-config1-register-of-ads1298

部件号:ADS1298
在“线程: ADS1299”中讨论的其他部件

您好,

我使用的是ADS128,对config1 寄存器中的多读回模式有点困惑。

只有一个ADS1298 ,在这种情况下,CLKSEL引脚的状态必须是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,

    CLKSEL可以是高或低。 如果低电平,则必须在CLK引脚上提供时钟。 除非您有特殊的理由提供另一个时钟,否则我建议您通过将CLKSEL引脚拉高来使用内部时钟。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,在ADS1298的EVM套件中,外部时钟是板载的,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,

    有一个外部时钟可用,默认情况下已选中,但如果需要,您仍可以选择使用内部时钟。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部时钟可以提供的频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,您好!

    参考ADS1299数据表的第15页,内部振荡器频率为2.048 MHz。

    此致,
    Brian Pisani