This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198ECGFE-PDK:ADS1198ECGFE-PDK前端电路查询

Guru**** 2555680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593915/ads1198ecgfe-pdk-ads1198ecgfe-pdk-front-end-circuitry-queries

部件号:ADS1198ECGFE-PDK

尊敬的TI团队:

      请澄清以下事项。

  • 建议使用D4部件号进行ESD保护。
  • C25,R45和R46的用途是什么?请提供相同的值。

  • 在下图中,每个通道上拉电阻器的用途是什么?提供 要用于相同的值。

     请尽快回复。

谢谢,此致,

Bhairu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bhairu,

    我们实际上没有关于二极管的建议。 通常,TI的客户有他们用于除颤器保护的首选二极管。 您的胶粘剂生成产品中是否有任何一种使用此应用中的除颤保护二极管?

    这些电阻器和电容器封装用于EVM修改为提供交流耦合的情况。 但是,JP13的引脚1和2在PCB中短路,因此在此EVM上不能连接交流电源。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brian:

        感谢您的回复。 请澄清以下事项  

    • 在下图中,每个通道上拉电阻器的用途是什么?提供 要用于相同的值。

    请尽早回复。

    谢谢,此致,

    Bhairu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhairu

    在某些通道未使用的情况下,将放置这些电阻器足迹。 当未使用通道时,您应使用任何值电阻器将通道输入引脚拉至AVDD。 如果您使用的是所有通道,则无需担心这些电阻器。

    Brian