This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2014:TSC2014问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2014, TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593006/tsc2014-tsc2014-issue

部件号:TSC2014
主题中讨论的其他部件: TSC2004

各位工程师:,

有一个问题需要确认,Linux系统中的TSC2014触摸功能通常可以使用,这是我们的主板。 但使用cat/proc/interrupts查看中断信息,无论触摸或不触摸屏幕,触摸屏的中断都在计数,例如触摸屏幕一次,几秒钟后就触发了数十次中断,这种现象是否正常?
提前感谢您的参与。
此致,
Jenny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jenny:

    我认为这是一个驱动程序问题。 我可以为您提供此设备的Linux驱动程序。
    请告诉我你的意见。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    您的意思是如果不触摸面板,IRQ将不会计数,对吧? 在哪里可以下载Linux驱动程序? TSC2004是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Hua Jin,

    您的意思是PENIRQ吗? 如果是这样,当您触摸面板时,PENIRQ输出将被强制为低电平。
    是的,是的。 TSC2014和TSC2004共享相同的Linux驱动程序。 您可以在下一个链接中获取代码:
    elixir.free-electrons.com/.../tsc2004.c

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可能是x86平台的BIOS问题。 非常感谢!