This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADC输出问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593835/ads1292-adc-o-p-issue

部件号:ADS1292

你(们)好  

我正在使用ADS1292。 请在下面查找配置

1 参考电压- 4.03

2.使用通道1

3.通道0也用于其他测量

4.测量速率-每个输入/输出的输出速率为500sps

问题-->如果ADC I/p为零,则输出始终为4.033。 请澄清此问题。

此致

Murugan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Murugan:

    您是如何配置输入的? 您是将它们短接在一起还是让它们浮动? 如果它们是浮动的,则输入电压将不是确定性值,因此输出将无法预测。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我们将UC的对应引脚配置为高,以便将其设置为I/p引脚并连接到ADC。
    如果我们将0V输入/输出馈入ADC通道1,则ADC输出与参考电压(4.03)相同。 非零I/p值输出与预期相同,仅0V I/p出现此问题

    请提供建议

    此致
    Murugan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Murugan:

    当通道1输入电压IN1P - IN1N = 0V (即它们短接在一起)时,ADC输出将接近0伏。 另一个要求是共模电压(IN1P + IN1N)/2在正确范围内。 该范围在数据表的方程式6中给出。 您能否提供一个示意图?

    Brian