This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:电源电流与温度

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593761/ads7841-q1-supply-current-vs-temperature

部件号:ADS7841-Q1

你(们)好

您是否有以下信息?

1.
我们需要一个图形来显示VCC=5V时的电源电流与温度。
我们可以看到VCC = 2.7 V,但VCC = 5 V不在数据表中。

你有吗?

二.
根据数据表,VCC=2.7V时,IQ (最大)为650uA。
同时,电源电流与温度的图表显示所有温度范围内的最大值为~320uA。

将电流增加到最大值的原因是什么?
您能否向我们展示电源电流与温度供应特性的图表,显示VCC=2.7V和VCC=5V时的最大电源电流。

BestRegards