This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:50 Hz滤波器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, ADS114S06, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593417/ads1148-50-hz-filter

部件号:ADS1148
主题中讨论的其他部件: ADS114S06ADS124S06

团队成员:

我的客户使用ADS1148。 他们将采样率设置为40SPS。

输入0.67V DC并注入0.33Vpp 50Hz。 它们验证输出是否具有0.066V偏移。 50Hz CMRR约为14dB。 但数据表显示的抑制率要高得多。 有什么想法 吗? 请帮我检查一下? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek,

    使用ADS1148EVM,我还获得了-14dB的信息。 不过,我相信这是预期的结果。

    如果您查看40SPS时的频率响应,您会发现此图解:

    幅度变为0的前两个频率为40Hz和80z。 在这张图上很难判断,但50Hz绝对高于-20dB。 如果需要50Hz滤波,20SPS将提供50Hz和60Hz信号的良好抑制。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek,


    重新读取此POST后,我使用40SPS给出了50Hz信号的正常模式抑制,而不是共模抑制。 他们是否正在寻找共模抑制(CMRR)? CMRR应比-14dB好得多,特别是在正常模式抑制处于该级别时。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    这是客户测试方法。 因此,它不应该是CMRR。 它取决于纯50Hz滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能帮我检查40SPS的50Hz性能吗?
    为什么数据表显示良好的50Hz性能? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:
    如果ADS1148在40SPS时不能满足40dB 50Hz抑制要求,是否有任何部件可以替换它? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek,


    从我的第一篇文章中,14dB的结果实际上来自我从ADS1148EVM获得的数据。 它与客户取得的结果相匹配。 数据表在数据表第22页的表6中显示了良好的50 Hz抑制。 我要指出,良好的拒绝率仅为5,10和20 SPS数据速率。 正如我在第一篇文章中所说,20 SPS的数据速率在50 Hz和60 Hz时会提供良好的抑制。

    如果您的客户不能使用20 SPS数据速率,ADS124S06 (或即将推出的ADS114S06)具有50 Hz的数据速率,可提供良好的50 Hz抑制。 但是,如果数据速率为50 SPS,60 Hz抑制将不会很好。

    告诉我您的客户对数据速率和拒绝的需求可能会有所帮助。 如果您需要为ADS1148或ADS114S06获取更多数据,请告诉我。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek,


    此外,您能否翻译客户的图表? 我不能读中文。 因为这是一张图片,所以我无法剪切和粘贴中文字符来翻译它们。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    感谢您的快速回复。

    请看这个趋势。

    是否可以在40SPS 50Hz抑制数据下显示数据表数据? 像20SPS一样,画面更加清晰。

    您是否使用相同的测试条件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫:
    客户需要在50Hz的40SPS数据速率下至少40dB的反射率。 是否有任何方法可以提高芯片(ADS1148) 50Hz抑制比?
    您是否可以在40SPS时以50Hz的抑制数据与我共享ADS124S06和ADS124S06?
    我在数据表中找不到数据。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADS114S06
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek,

    我的ADS1148正常模式抑制测试设置非常简单。 我使用±100mV的输入信号,并且ADC的负输入设置为AVDD/2。 下面是一个基本图表。

    对于ADS1148,50Hz抑制需要较低的数据速率。 同样,5,10和20SPS的数据速率将具有良好的抑制。

    对于ADS114S06,您将有更多的选项,但没有40SPS数据速率。 行循环抑制显示在第43页数据表的9.3 部分。6.4 50-Hz和60-Hz行循环抑制。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek,


    我还要指出,对于数据速率为50SPS的低延迟滤波器,如果时钟频率或50Hz噪声在频率的1 % 范围内,50Hz抑制的值大于-40dB。 表16显示了使用低延迟滤波器时50SPS数据速率下50Hz±1Hz噪声的-33.8dB抑制。 如果噪声为50Hz±0.5Hz,则抑制值变为-39.9dB。

    如果需要特定的数字,可以使用ADS1x4S0x计算器。 您可以在此处找到链接:

    www.ti.com/.../ads124s08-excel-calc-tool


    吴若瑟