This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1222:ADS1222的CLK和VREFP引脚的电流消耗

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593749/ads1222-current-consumption-for-clk-and-vrefp-pin-of-ads1222

部件号:ADS1222

AM在我的一个应用中使用四个ADS1222,从数据表中,数字引脚(CLK和VREFP)的电流消耗不可用。

CLK引脚的电流消耗是多少。 选择振荡器时需要此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simith,


    CLK输入在器件的衬垫处具有一个MOSFET输入和ESD保护单元。 这不应消耗太多电流。 它应小于1uA。

    参考输入在器件调制器时钟的每个周期进行容量采样。 数据表第10页对此进行了讨论。 查看输入,参考将看到相当于500kΩ Ω 的输入阻抗。 对于2.5V参考电压,这相当于5uA电流。


    吴若瑟