This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:启动和DRDY

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592946/ads1194-start-and-drdy

部件号:ADS1194

您好,

我的设备处于SDTAC模式,启动高,工作正常,我需要停止接收DRDY信号一段时间,然后重新启用它。 为此,我拉低启动,这会停止DRDY,但当我再次将启动设置为高时,我不会收到任何DRDY信号。 这是预料之中的吗? 我没有更改中间的ADS设置,只是清除并设置开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arash:

    这不是预期的行为。 当START (启动)高时,设备应开始再次发送DRDY信号。 清除起始针脚与再次设置起始针脚之间会发生什么情况?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我  在CPU中做了一个简短的脱机处理,它不涉及ADS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arash:

    在开始时间低,然后返回高的时间之间,一定有一些意外的变化。 发生这种情况时,断电和重置引脚的状态是什么?与AVSS相关的VCAP引脚的电压是多少? 我正在尝试在此期间确定设备的状态。

    相反,您总是按住START LOW (低起动)并发出STOP (停止)和START (起动)命令,是否会发生同样的情况?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brian。 似乎RST 在这两者之间处于较低水平,原因不明 。