This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:当ADS1298 EVM板未与MMB0配合使用时,正确的通电顺序是什么?

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593791/ads1298ecgfe-pdk-what-is-the-correct-power-on-sequence-when-ads1298-evm-board-is-not-used-with-mmb0

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件

您好,

我想知道如何使用单独的控制器(STM2l4)在评估套件中执行ADS1298的正确通电顺序。

由于某些引脚(如RESET和PWDN)在板上连接到DVDD和CLKSEL至High,我如何遵循开机顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,您好!

    请参阅ADS1298数据表第85页上的图93。 您不需要控制PWDN或重置PIN就可以成功启动。 您可以通过通过SPI发送reset命令来发出重设命令。 保持高电平的CLKSEL引脚将使内部振荡器在电源接通后立即打开。

    实际上,您可以控制您提到的所有信号。 它们可在J3上访问。 它们都有上拉电阻器,但微处理器上的GPIO仍应能够驱动引脚低电平。

    Brian