This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:FPGA控制ADS1298令人难以置信的问题!

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593397/ads1298r-fpga-control-ads1298-incredible-problems

部件号:ADS1298R
在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件

我现在正在进行FPGA控制ADS1298R程序,Quartus程序将下载到FPGA开发板,以下是示波器观察到的波形,似乎是正确的,但我使用Quartus signaltap观察波形完全不正确。 也就是说,仅将程序下载到FPGA波形是正确的,但使用信号点击下载时,波形不正确,不知道原因是什么。
我希望你给我一些建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平阳您好!

    这似乎是一个有关FPGA开发平台而非ADS1298的问题。 这是真的吗? 在这种情况下,TI无法提供支持。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答
    我问一个问题,DRDY信号一直在振荡低,一种常量的收缩感,信号不稳定,不知道原因是甚么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pinyang

    我的印象是上面的黄色信号是DRDY信号,蓝色信号是SCLK,在这种情况下,信号看起来像预期的那样。 难道不是这样吗? 如果DRDY是黄色信号,您是否可以缩小以显示信号随时间变化的行为?

    Brian