This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D800RF:评估板的最新数据表和示意图

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593596/adc12d800rf-latest-datasheet-and-schematic-of-the-evaluation-board

部件号:ADC12D800RF
主题中讨论的其他部件:ADC12D500RFLM3880

我们目前正在使用ADS12D500/800RF设计数据采集板。 我们发现了不同版本的数据表及其评估板原理图,并且我们注意到存在一些不一致之处。 我对此有一些疑问:

1.数据表是否在2013年3月更新为最新版本?  

2.参考板的示意图是否在2013年1月30日更新为最新版本?

3.针脚C6是否为电源? 在另一个版本中,它是测试引脚。

4.根据数据表,建议使用1k欧姆电阻器将引脚CalDly连接到GND或VA,但在参考板的原理图中,使用了49.9 欧姆电阻器,我们应该遵循数据表还是参考设计?

5.参考设计中有通电顺序(使用LM3880),是否建议我们也这样做? 原因何在?

非常感谢。

林美  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lingmei

    关于您的问题。

    1. 是的,该数据表是最新发布的修订版。
    2. 目前正在生产的主板的原理图是ADC1xDxxxx (RF) RB修订版B /CFS-FILE/__KEY/communityserver-discussions- components_73/ADCES/ADCES/CF 5428.4743.ADC12D1X00RF_5F00_RB_2D00_SCH_5F00_B.pdf
    3. 针脚C6应连接到VA电源网。 它用于IC的某些预生产测试版本上的其他功能,这就是为什么早期文档应交替用作测试引脚的原因。
    4. 可以接受1k或49.9 欧姆值来使CalD值为高或低。 我建议遵循数据表指南。
    5. LM3880操作产生的通电顺序可确保先为FPGA通电(但直到稍后才配置),然后是ADC和时钟电路。 目标是防止驱动任何FPGA或ADC引脚,直到这些设备通电。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,吉姆!

    林美