This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:是否可以在不将手放在前面的情况下读取BCM

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593427/afe4300-is-it-possible-to-read-bcm-without-putting-hands-in-front-of

部件号:AFE4300
我所看到的所有例子都使用带有AFE4300的车轮,将手放在正面(与地面平行)。 不能举手吗? 我的意思是,如果我将传感器放在手臂末端,并尝试在自由位置读取数据,我会得到什么? 它使用压力测量体重秤,不是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    从设备的角度来看,BCM电极的位置无关紧要。 但是,电极的位置可能受其他因素的影响,如最终应用,医疗因素或人体工程学。

    您能否详细说明第二个问题? AFE4300的重量秤信号链通常用于测量体重(使用称重传感器)。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我的意思是,它的工作方式与原始体重秤类似? 因为我知道第二种方法,即维特所使用的方法,当小电流通过你的身体,芯片测量重量时