This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:带有AFE5805并运行HSDC数据采集问题的TSW1400

Guru**** 2558690 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593252/tsw1400evm-tsw1400-with-afe5805-running-hsdc-data-capture-questions

部件号:TSW1400EVM
主题:AFE5805中讨论的其他部件

您好,

IM当前与TSW1400 EVM和AFE5805 EVM一起使用以捕获超声波

信号。 到目前为止,我只使用了1个通道和4096个样品,这对我的项目来说足够了。
我首先解释一下我希望系统如何工作。 因为此工作的目的是为了

我们希望自动信号捕获系统能够尽可能减少人工交互,

HSDCPro软件上显示的信息太多是不需要的。 我想拍摄

外部触发信号在1-5kHz左右时的数据。 正如我前面提到的,我对没有兴趣

FFT,只是原始ADC数据。 各种采集的大量数据应该是这样

存储在内存(1 GB DDR2)中以供以后检索,或者数据应 始终保持不变

在捕获到PC并存储在HD上时传输(不显示时间域)

和FFT图形)。

我面临的问题是捕获单个数据所需的时间,因为它应该发送

捕获命令,从内存中检索数据,通过USB将数据发回PC,计算FFT

并在HSDCPro软件上绘制时间域图和FFT图。

我还探讨了"HSDCPro自动化DLL"的fodler,它包含MATLAB,C OR的.dll

LabVIEW代码自定义,但在外部使用"READ_DDR_MEMORy"功能时

HSDCPro图形中的触发选项(或无触发器的正常捕获模式)

始终更新到上次捕获。 这样,我就无法以1-5kHz的速率采集数据

需要它。

如中所述

e2e.ti.com/.../102.2451万
TSW1400可与计算机和HSDCPro软件一起运行。 HSDCPro就是这样

与TSW1400配合使用必不可少? 几周前,我的同事向TI工程师发送了电子邮件

要求提供HSDCPro LabVIEW源代码,但被拒绝。

我想知道问题的解决方案是否在加载到中的.RBF固件文件中

fpga或它在修改.dll (如果可能)文件中。

我希望我清楚自己的解释,并希望得到任何启示。 感谢您的花费

您阅读此内容的时间。

此致,

Guilherme O.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫

    编写自动化DLL是为了控制HSDC Pro,因为HSDC Pro是用于4-5个不同硬件平台的控制软件。  这种方法使用户可以自动处理硬件,而无需支持4-5个不同的软件和固件中继。  我们没有适当的人员来支持此级别的软件和固件维护。

    因此,我们只制作了auotmation DLL来控制HSDC Pro,而HSDC Pro又控制硬件。  这是允许自动化控制我们的评估平台而无需维护自定义版本的最简单方法。

    但是,这不会使系统快速或高效。  这是一种使其简单化的折衷方法。

    如果您想要制作快速,高效的自定义捕获卡,则需要制作新固件和新软件来替换现有固件和HSDC Pro控制软件。

    肯尼亚