This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1000:双倍数据输出速率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1000, ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593470/adc12d1000-doubling-data-output-rate

部件号:ADC12D1000
主题中讨论的其他部件: ADC12D1600

您好,

我有一位客户目前正在使用ADC12D1000,它使用667MHz采样时钟,同时也使用 多路复用器和非DES模式。 他正在考虑使用采样时钟1.33GHz切换至ADC12D1600,因为他希望将数据输出速率提高一倍。

  • 如果他确实决定采用这条途径并转换 到 ADS12D1600, 那么其他所有的一切也会翻倍(即 例如DCLK_I和DCLK_Q)?  
  • 另一方面,如果他坚持使用ADC12D1000,似乎他只能通过将现有的667MHz采样时钟改为1GHz采样时钟,将当前数据速率提高到50 % 的最大值。 这种情况是这样吗?或者您是否知道如何坚持ADC12D1000并且仍然能够将 数据速率提高一倍?

感谢您就此提供的任何反馈!

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amanda

    正确,如果客户想要将采样率和相应的输出数据速率提高一倍,则需要从ADC12D1000迁移到ADC12D1600。 ADC12D1000最大时钟频率为1000 MHz。 ADC12D1600将支持他们所需的1333 MHz时钟速率。

    输出DCLK和数据速率都将翻倍,因此数据捕获解决方案现在需要处理每个输出数据总线上每秒667兆字的输出数据速率(多路复用模式)

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,非常感谢您的迅速回复。

    周五快乐!