This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1204:数据表说明采样动力clk

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593358/ads1204-datasheet-explanation-sampling-dynamics-clk

部件号:ADS1204

您好,  

我正在选择一个sigma delta调制器,但"采样动力"区域中的数据表不清晰。 时钟频率在最小值和最大值之间存在较大偏差 在哪种情况下发生? 为什么还要使用外部clk呢? 总的来说,我正在寻找有关这种克莱克偏差影响的更多详细信息。

此致,

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luigi,

    欢迎参加e2e论坛!  ADS1204的内部时钟可以低至8 MHz,也可以高至12 MHz。  它是一个稳定的时钟,不会随时间变化,只是从生产批次/批次中可能会有差异。  您还可以提供您自己的外部源(和稳定)时钟,从1 MHz到24 MHz。