This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R问题

Guru**** 2556550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592639/ads1292r-ads1292r-questions

部件号:ADS1292R

各位朋友,您好!
我有一些问题,对我来说是很大的疑问,因为你可能不会。  我将ADS1292R组件焊接在电路板上,我想测试它是否正常工作,以及焊接后是否损坏。

有人可以向我详细解释如何进行测试?

有没有人可以举例说明如何通过MSP432进行编程以创建接口?

提前感谢提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,armodoferr,

    您是否有机会通读 ADS1292R的数据表? 该文档详细介绍了设备的操作,并说明了如何在最终应用程序中使用设备。

    判断设备是否已通电的最佳方法是将START (启动),PWDN (PWDN)和RESET (重置)引脚保持在高位,并使用示波器或逻辑分析仪探测DRDY引脚。 设备将 每2毫秒在该引脚上产生一次脉冲。

    此致,

    Brian Pisani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian
    您是否有MSP系列微控制器和ADS1292R之间的配置示例,您能否与我分享?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好armndofer:

    是的,请查看 用户指南底部的EVM原理图

    Brian