This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1020:驱动ADC输入级

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592869/adc08d1020-driving-the-adc-input-stage

部件号:ADC08D1020

您好,

关于ADC08D1020,我们正在考虑通过使用独特的1:1 50欧姆平衡变压器来驱动ADC模拟输入,并将其差分输出分为两条差分线路,一条用于名为Vini+/Vini-的ADC输入,另一条用于VinQ+/VinQ-。 换言之,其目的是将两个ADC差分输入(Vini+/Vini-和VinQ+/VinQ-)连接在一起,并使用差分50欧姆线驱动它,如下所示。

我们需要了解这种驾驶方式是否良好,或者是否有一些我们必须注意的警告。

非常感谢。

此致,

Antonio L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Antonio

    这种基本方法可能起作用,但棘手的部分是从平衡变压器输出到ADC输入的信号路由。

    我能问一下为什么要将相同的信号馈入ADC的I和Q通道吗?

    尽管命名(I和Q输入)令人困惑,但在双输入(非DES)模式下,输入是同时采样的,而不是正交采样,因此您只需使用相同信号的2个样本即可有效结束。 ADC没有正交采样功能。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回复。

    此致,

    Antonio L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Antonio

    如果要最小化输出数据速率,可以将ADC08D1020配置为DES (双边缘采样)模式。 其中一个输入(Vini+/-或VINQ+/-)将以2倍的输入时钟速率采样,并且输出数据可以从采样速率中解复用1:4。 此模式下的最小输入时钟频率为500 MHz,因此采样速率为1 GSPS,输出数据速率为250兆字(在四个8位端口上)。

    在非DES模式下,最小时钟频率为200 MHz。 在这种情况下,Vini和VINQ输入的采样速率分别为200MSPS,输出数据速率为100兆字,在四个8位端口上(I和Q通道为1:2解复用器)。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B