This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 复合PAL至RGsB

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1, THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593097/composite-pal-to-rgsb

主题中讨论的其他部件:TVP5150AM1THS8200

您好,

我的任务是设计将 Stanag3350B (PAL 25 fps)视频转换为RGsB (绿色RGB同步)的电路。 我已经检查了TVP5150AM1和THS8200。 这两个对我来说完全有效吗。

同时告诉我们有关上述单芯片解决方案的信息。 我指的是一种将PAL视频转换为RGsB视频的芯片。

我还希望将XGA视频转换为复合PAL。 请为我们提供此转换的选项。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI没有单芯片解决方案。

    将TVP与TVP连接可能有效,但您需要尝试此操作,因为标准中有许多细微的变化。

    请注意,在这种排列中,输出模拟格式将与输入完全匹配,即输出将以完全相同的场速率/分辨率交错排列。

    从XGA转换为PAL确实需要一个隔行扫描程序才能从逐行扫描转换为隔行扫描。 还需要某种形式的除锈剂。

    巴西,
    Steve