This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811EVM:如何使用DXP评估DAC7811 EVM板

Guru**** 2532450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7811, DXP, DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592445/dac7811evm-how-can-i-use-dxp-to-evaluate-dac7811-evm-board

部件号:DAC7811EVM
主题中讨论的其他部件:DAC7811DXP

您好,

我无法使用主板和DXP工具评估DAC7811 EVM。

该工具无法下载任何这样的选定配置文件。

我在这个网站上找到了DAC7811.xml文件

ftp.ti.com/.../DAC8811.xml

但是,我应该将xml.文件放在哪里?  在哪个文件夹中?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Willy,

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 您可以在下面的链接中找到相关查询,并且应该能够解决您的问题:

    e2e.ti.com/.../109.5112万

    我认为您应该安装DXP-supportpackage,而不是FTP站点上的DXP-setup可执行文件(参见Devices目录的上一级)。 它应创建Devices文件夹,并在其中找到文件。 如果没有,您可以从FTP复制它们。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    首先,非常感谢您的回复。

    我不知道为什么我不能访问您所附的网站

    e2e.ti.com/msgs

    但我找到了DAC7811的xml文件

    ftp.ti.com/.../DAC7811.xml

    这是否有用? 那么我应该将此文件放在哪个文件夹中?

    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wiley:

    您可以尝试访问以下页面并安装DXP-supportpackage.exe

    ftp.ti.com/.../

    它应安装所有xml文件。 如果没有,请转至以上FTP链接上的“设备”文件夹,并将所需的XML下载到您的supportpackage可执行文件创建的“设备”文件夹中。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DXP FTP链接

    你可以试试这个。 这可能有效。

    此致,

    Uttam