This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1218:EVM和良好的设计实践

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592564/ads1218-evm-and-good-design-practise

部件号:ADS1218

大家好,

我正在研究一种配备ADS1218的设计,我需要一些提示来增强它对EMC/EMI事件的抵御能力。

是否有关于此主题的TIDesign?

提前感谢

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefano,

    遗憾的是,目前我们没有针对EMC的特定TI设计或应用说明。  有一些考虑因素可能需要采取不同的方法。  EMC既考虑了不需要的信号的敏感性 ,也考虑了不需要的信号的发射。

     从ADS1218的角度来看,您最关心的是磁化率。  根据传感器和与PCB的连接,EMI/RFI源的噪音拾取主要来自板的电缆和连接。  噪音可能来自电力线辐射发射,也可能是手机干扰或电机产生的噪音。  每一种都有不同的频率和特性。  此外,EMI可能具有较大的脉冲 ,其中可能存在潜在的高电压和电流。

    处理电缆噪音的最佳方法 是使用正确端接的屏蔽电缆。  瞬变可由TVS二极管限制。 铁氧体可 通过在铁氧体上加载来限制高频含量。  RC滤波器与铁氧体结合使用可产生有效的低通 滤波器。  但是 ,R-L-C组合也能使振荡器良好。  主板布局也很重要。  使模拟迹线保持简短。  请小心在时钟信号旁边运行低信号的并联轨迹。  在许多情况下,添加地面填充也很有价值。

    因此,最终很难创建一  个好的通用TI设计,因为有很多 不同的要求和选项。  我建议您查看 有关EMC的互联网资源。  Henry OTT曾撰写过有关该主题的书籍(与其他书籍一样), 其中一本是电磁兼容性工程。   

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    非常感谢您的清晰回复和提示。

    此致

    Stefano