This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:设置备用参考电压

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592931/afe4300-setting-an-alternative-reference-voltage

部件号:AFE4300

您好,

我想知道如何设置1.7 Volts以外的不同参考电压。 目前,在AFE4300设备GUI中,在设备配置选项卡下,在全局设置下,显示内部Vref等于1.7 伏特。 此外,它还具有我可以更改的外部参考电压,但对于如何提供我所需的电压,我感到困惑。


使用AFE4300时,是否有其他方法可使我的电路产生比1.7 V更大的电压?

谢谢!

-Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex:

    设备不支持外部VREF。
    我们将在AFE4300 GUI的下一版本中修复此问题(在全局设置选项卡中删除外部VREF)。

    此外,内部参考电压不能增加到1.7V以上。