This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:为什么人的阻抗会随着时间的推移而降低?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592422/afe4300evm-pdk-why-does-human-impedance-decrease-over-time

部件号:AFE4300EVM-PDK

你(们)好

对于BCM测量,我将其设置为 下图(PICTURE1,PICTURE2)

为了测量人体阻抗,我连接了AFE4300EVM-PDK和电极,如下所示(PICTURE3,PICTURE4)。

您可以看到黄色电缆连接。

当我测量电极时,与阻抗相对应的电压值会随着时间的推移而持续下降!!!  (您可以看到PICTURE5)

校准后,初始电压值和最后一个电压值之间的阻抗差约为50欧姆。这是不可能的。

连接到无源元件(电阻器,电容器)时,电压值随时间而恒定。

只有当有人在工作时,电压才会随着时间的推移而持续下降。
我在制造使用阻抗的医疗设备的公司工作。
我想使用AF4300测量人体阻抗,但我无法解决这个问题。
我认为你们应该已经看到了很多这些问题,因为这个芯片是一个测量人体阻抗的芯片。
请问你的意见?

图1

图2.

图3.

图4.