This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:土地模式尺寸冲突

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592906/ads1158-land-pattern-dimensions-conflict

部件号:ADS1158

与数据表第49页和第51页上的土地形态的尺寸有冲突。 我想知道哪些尺寸是正确的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Devon:

    这些工程图用于不同的用途,因此在尺寸上会有一些差异:

    1. 第一张图显示了设备本身的物理尺寸。
    2. 第二张图显示了推荐的印刷电路板着陆模式(占地面积)。

    着陆模式通常具有扩展尺寸,以允许焊接。 在设计PCB时,我通常会参考此图。 如果我需要知道设备的高度(例如)以检查是否存在任何可能的间隙问题,我可能只会参考设备图纸(#1)。  

    您是否担心其中任何一个工程图上的某个特定尺寸不正确?

    此致,
    Chris