This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:模拟输入电压

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8668, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592596/ads8668-analog-input-voltage

部件号:ADS8668

1.我可以知道,如果使用外部5V的REFIO,ADS8668可以支持12V模拟输入吗?

如果不能,您能建议正确的解决方案吗?

2.如果我使用ADS866x进行设计,我可以将图示保存在红色标记下方。 我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kai Hiao

    1. 当配置为外部参考输入时,ADS8668的REFIO引脚的电压限制是从4.046 V到4.146 V。请参阅ADS8668数据表第9页电气特性表中的“外部参考输入”部分。 您可能无法将此部件与5V外部参考一起使用

    您可以查看ADS856x系列。 它可以支持12 V输入信号摆动,但需要额外的高压电源(HVDD/HVSS)来为设备中的前端多路复用器供电。

    2. 您是否参考了此处的任何TI文档? 如果是,请列出文档编号和您要查找的具体内容的其他详细信息。

    您能否告诉我系统要求

    1. ADC输入处的最大输入摆动

    2.最大采样速度  

    3.系统中的可用电源滑轨  

    4. ADC分辨率  

    根据您的输入,我们可以查看是否有任何其他ADC可以满足您的要求

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kai Hiao

    我正在附上Excel表格,其中讨论了如何增加ADS86xx系列器件的输入信号范围。 此方案在输入引脚上使用附加的串行电阻器。  您可以将此方案与ADS8668配合使用,以满足12V模拟输入范围的要求

     

    如果需要任何其他输入,请详细说明,并告诉我。

     

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeete2e.ti.com/.../ADS8688_5F00_input_5F00_range-and-OVP-as-function-of-Rs.xlsx