This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:SDA\SCL输入电容

Guru**** 2566695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592435/ads1015-q1-sda-scl-input-capacitance

部件号:ADS1015-Q1
在“线程: ADS1015”中讨论的其他部件

您好,

请告诉我ADS1015-Q1的SCL,SDA引脚的引脚电容。

我找到了有关ADS1015的类似文章。
在这篇文章中  ,SCL线约为1.6pF,SDA线约为4.4 pF。 ADS1015-Q1是否也是如此?

https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/53.0461万?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1015 % 20scl%20sda

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柳二山


    ADS1015的引脚电容应与ADS1015-Q1相同。 它们采用相同的DGS封装(VSSOP),引脚电容主要来自连接到引脚的晶体管或有源器件的器件引脚板电容和结电容。


    吴若瑟