This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:使用XTAL2驱动附加ADS131A04'

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592381/ads131a04-using-xtal2-to-drive-additional-ads131a04-s

部件号:ADS131A04

我有一个项目,我将使用7 ADS131A04器件进行传感器输入。  我能否在第一个上使用晶体,并从第一个起使用XTAL2引脚驱动另外6个,还是需要单独的振荡器来驱动所有这些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的提问! 如果您仅使用XTAL1作为时钟输入,那么您必须使用单端晶体振荡器,它已经包含一些缓冲器,对吗? 我最初的假设是,最好与所有A04设备的XTAL1引脚共享时钟缓冲器的输出,而不是依赖内部时钟缓冲器的驱动器强度来驱动其他设备的XTAL2引脚。 我认为内部时钟缓冲驱动器不是为了驱动其他时钟输入,但我必须与设计师确认。 如果您需要,请告诉我。

    除了驱动强度,您还需要注意在转换器之间引入相位延迟。 我想您希望同时转换所有信道,因此您也会希望保持所有设备的时钟输入路径对称。

    此致,