This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSC1210Y5:使用串行模式时,在此IC中编程闪存失败。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MSC1210Y5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592398/msc1210y5-fail-programming-flash-memory-in-this-ic-when-using-serial-mode

部件号:MSC1210Y5

我们公司在仪器中使用这一零件已有十多年,过去没有出现任何问题。  最近,在2016年初,我们收到了一批来自装配室的装配体,当我们尝试在此IC内对闪存进行编程时,100 % 失败了。  供应商联系了TI,被告知2015年3月至8月期间生产的这款IC存在质量问题,会导致IC无法编程。  自此以后,我们要求装配室在上述质量差窗口之后购买带有日期代码的IC。  但是,此部件的故障率(> 50 %)仍然过高。  我们甚至通过Digikey/Mouser自己购买了此IC,并更换了板上的坏IC。  结果是电路板上总共更换了21个MSC1210Y5,其中12个出现故障。

我们希望TI重新讨论此部件的质量/性能。  我们需要知道此零件的操作或规格是否有任何变化?  如果有人也使用此芯片,我希望他/她能与我们分享经验。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tu:

    让我们来回顾一下。  您所指的问题 与 您被告知的内容不符。  分销商可能有一些混淆。  实际 问题与因 我们最终测试设备的更改而导致的微调(编程)参考相关。  对于许多 客户来说,这一点都不是问题。  不正确的修剪与 配置寄存器的闪存内容在最终测试中的编程有关,但与读取或写入用户闪存时的正常闪存操作无关。  TI提供给在此时间段内受影响的Rescreen器件。  因此,设备的所有其他操作都应正常工作。

    您使用哪种编程方法(串行或并行)?  除了更换设备之外,您还使用了哪些故障排除方法来验证通信?  您如何确定设备未编程?  是否检查了时钟源?  如果使用晶体,有时振荡器由于加载的盖子不正确而无法启动。  您能否将您的示意图发送给我?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 我想补充一些关于我们从供应商那里获得的程序集故障的更多信息。 我们总共有119个程序集,都没有编程。 我们通过串行端口0使用串行模式对芯片进行编程。 所有故障都在下载过程中发生。 编程刚刚停止,并表示"失败"。 大量的主板以同样的方式出现故障是非常罕见的。
    不管怎样,我会仔细检查最近发生故障的主板并查看时钟。 我们使用时钟振荡器11.0592 MHz。 如何将原理图上载给您?

    此致,
    *TU周
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tu Chao,

    我同意,这种情况在这么多的失败中是不寻常的。  您正在尝试下载的文件有多少字节?  您在编程前是否发出了大量擦除?  您将使用什么程序作为下载程序(您使用的是TI下载程序,控制台还是其他编程工具/方法?)  HWCR设置是什么?

    您可以使用 RTF 格式回复并附加文件(或多个文件的zip文件),也可以单击我的姓名并开始私人对话,然后在邮件中附加文件或zip文件。

    此致,

    Bob B