This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1.008万:增益错误

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091535/adc10080-gain-error

部件号:ADC1.008万

团队成员,您好,寻求帮助。

我们需要知道在设计中ADC1.008万可能会产生多少增益误差。

在我们的设计中,ADC的输入由ADA4930-1差分放大器驱动。 ADC的输入信号围绕相同的VOCM直流电压对称。

在ADC1.008万的数据表 第6页中,为正误差和负误差指定了增益误差(GE),最小值/最大值为- 1.6 %FS /+ 2.0 %FS。

我们认为 "正误差"是指"用于VIN+输入","负误差"是指"用于VIN-输入",因此我们会收到单个输入的错误。 对吗?

如果正确,我们需要知道我们应用的差分增益误差(VIN+- VIN-)。 VIN+和VIN-单个增益误差是否完全相同,因此差分增益误差往往接近0 %。 是否提供差分增益误差的任何值?

否则, 正误差和负误差是否可以针对同一零件(例如,在+VIN+,2.0 %FS时为VIN-,而在-VIN-,1.6 %FS时为VIN+),导致最坏情况下的总误差接近4 % FS?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我们正在对此进行调查,并将回复给您。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rob,我们是否有此更新?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    数据表上列出的增益误差是基于数字输出代码中的差值,该差值是根据模拟输入信号的振幅(占满刻度电压的百分比)测得的。

    列出的正负误差范围与差分输入无关 ,而与全刻度的低端和高端可能出现的误差量有关。 也就是说,正负全尺度转换(VFS+和VFS-)。 这是正/负误差的含义。

    每个转换点的错误都可能导致输出代码表示比前端显示的电压更高或更低的电压。例如,这就是您可以获得正增益误差负百分比的方式。

    当然,并非所有转换器都是相同的,因此您可以期望您的转换器在上述范围内的某个位置发挥作用。 对于大多数转换器,'典型'值将非常接近。

    我们对延误深表歉意,我们希望确保为您提供准确的答案,并解释这些参数的真正含义。