This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:在模式之间切换时

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093643/ads7924-while-switching-between-modes

部件号:ADS7924

您好,

我正在应用中使用ADS7924进行电压监控和保护。

我想知道在模式之间切换时会发生什么,例如在自动扫描模式下运行时,如果模式在运行时更改为手动扫描模式,

1. ADS7924是否会突然停止转换并将模式切换到手动模式以对通道采样??? 或

2. ADS7924将使用采样值完成当前转换,并将结果存储在数据寄存器中,然后将模式切换为手动扫描模式

在这种情况下的预期结果。

谢谢!

此致,

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vignesh:

    我怀疑第一种情况会发生。 当设备切换模式时, 它将重新启动状态并允许TPU,Tacq和tconv过去。  您可以将TPU设置为0,但Tacq仍需经过。Tacq基本上是 关闭采样 和保持开关的时间。 为了在转换阶段避免切换模式,您可以监视INT引脚,因为可以对其进行编程,以便在设备正忙于转换时输出逻辑高电平。  

    此致,
    亚伦·埃斯特拉达