This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:如何集成阻抗检测/测量

Guru**** 2687035 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1296, ADS1296R, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093268/ads1293-how-to-integrate-impedance-detection-measurement

部件号:ADS1293
线程中讨论的其他部件: ADS1296ADS1296RADS1292R

大家好,

我们的客户希望将 ADAS1000-4BCPZ 替换为 ADS1293以用于其ECG应用,并希望了解他们如何 将阻抗检测/测量集成到其应用中。

我还建议客户改用 ADS1296/ADS1296R,1296,但是,他们仍想知道是否有方法使用 ADS1293。

我希望您能提供帮助。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我们的客户需要 为其应用提供1导联心电图,我发现 ADS1.2962万R符合此要求,但该设备缺货,包括其他 ADS129XR设备。 您是否还能推荐其他替代零件?

    谢谢你。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,  

    ADS1292R和ADS129xR都具有阻抗测量功能,这就是这些设备检测呼吸的方式。  设备应用部分非常适合 客户了解呼吸/阻抗测量如何适合其系统。  

    我将通过电子邮件与您联系,了解有关1导联心电图备选方案的信息。 我们在Biosensing AFE产品系列中有多个选项: https://www.ti.com/data-converters/integrated-special-function/medical-afes/biosensing-afes/overview.html 

    此致,
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    我看到了您的电子邮件。 一旦我从客户那里获得了申请详细信息,我将与您联系。

    感谢您的支持。

    此致,

    马文