This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:请求提供TSW14J58EVM中存在的FPGA Vivado参考代码和文件

Guru**** 2545090 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093142/tsw14j58evm-request-to-provide-fpga-vivado-reference-codes-and-files-present-in-tsw14j58evm

部件号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他部件:AFE7950EVM

大家好,

我们正在尝试使用.r.t TSW14J58EVM+AFE7950EVM在X波段中开发应用程序。

为此,我们希望为我们的应用开发一个波形。

因此,我们要研究TSW14J58EVM中的所有代码/文件属于Xilinx Kintex UltraScale+ FPGA。

我无法在以下URL找到任何与FPGA相关的文件: www.ti.com/.../TSW14J58EVM

因此,请你提供这些资料。

感谢您的支持。

此致,

库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库马尔

    您使用的是TSW14J58的Rev A或Rev C版本吗? 您是否为您的项目申请了免费的TI JESD204B/C IP,或者您是否计划使用Xilinx JESD204B/C IP?  

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    感谢您的回复。

    我们使用的是TSW14J58EVM的C版修订版。 请提供FPGA Vivado代码/文件/固件。 因此,它将对我们充分使用。

    是的,我们请求获得TI的JESD204C IP。  

    此致,

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil,

    一旦您对TI IP的请求获得批准,您将收到Vivado源代码和示例。

    此致,

    Jim