This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04:从2个NTC读取温度(比率计,来自内部IDAC的激励)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04, ADS112U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093294/ads112u04-reading-temperature-from-2-ntcs-ratiometric-excitation-from-the-internal-idacs

部件号:ADS112U04
线程中讨论的其他部件:ADS122U04

大家好,

需要从两个非板载NTC (例如 Vishay NTCALUG01T)使用双通道ADC和单UART处理器接口。 遗憾的是,所有这些要求都不灵活,因此我唯一的选择似乎是ADS112U04 (在我的情况下,不需要ADS122U04的24位分辨率)。

ADS112U04的数据表和EVM指南仅提供单传感器解决方案,因为它们为每个IDAC源保留4个可用输入引脚中的一个。 但是,我认为只要内部MUX系列的电阻不是无与伦比的,并且远低于测得的最小电阻(在温度上限为~950欧姆),以下解决方案可能是可行的。 如果是这样,则为每个传感器使用两个IDAC将取消相应的Rmux对电阻。

我知道使用相同的输入引脚进行测量和激发不是最佳解决方案,但我希望它在高电阻传感器的情况下提供足够的准确度。 你怎么看? (以下是化学附件,为清晰起见,省略了EMI/RFI网络)。

您是否有MUX系列电阻(示意图中的Rmux1-4)的数值以及4个输入通道之间的匹配情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimitrios,

    欢迎参加E2E论坛!  我对您希望使用的方法有几个顾虑。  不仅由于IDAC不匹配而出现一些错误,而且信号路径需要输入保护。  为了简单起见,您提到在图中未显示此信息,但是ADC输入需要保护,以免在传感器与板外连接时发生较大的瞬变。  增加的错误是输入滤波器/保护电阻器的任何额外不匹配。  此外,精确的多路复用阻抗也很难测量,因为这都是内部电阻,电阻会随温度而变化。  匹配也取决于内部电路路径。

    与IDAC方法不同,我建议使用热 电偶测量基本指南中所述的电压激发方法。  下面是指南(第32页)中图21的副本。

    此电路将复制用于两次热敏电阻测量。  这消除了多路复电阻,IDAC不匹配等问题。  如果激励(如上所示为REFOUT)和ADS112U04的参考输入相同,则此测量也是比例测量。  可以使用外部精密参考,甚至模拟电源也可以用作激励/参考源。

    需要进行两次测量以确定热敏电阻的电阻。  一种测量是差分测量,另一种是单端测量。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    我原本希望国际发展谘询委员会的简约做法能够完成这项工作,但看来我必须听从你的意见。 非常感谢您的详细解释。  

    此致,

    迪米特里奥斯