This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8558:为什么不能实现高速采集

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093217/ads8558-why-cannot-realize-high-speed-acquisition

部件号:ADS8558

以前,它已与f2.8377万 + CPLD和ads8558一起用于高速采集。

第一版的主板尺寸较小。 重新布局后,原理图被删除,但ads8558的外围保持不变,ads8558无法实现高速采集。

对于第二个版本,使用F2.8335万 + CPLD,外围保持不变,ads8558正常。

第三版使用两个F2.8335万 + CPLD,外设保持不变,ads8558无法实现高速收购。

我想问一下,哪些因素可能导致ads8558无法实现高速采集,我们应该检查哪些方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志安:

    您能否说明您所说的高速采集是什么(并行模式下730ksps,串行模式下500kSPS或其他模式)? 我需要更多信息来检查,包括不同情况下的控制时间。 您的原理图也将很有帮助。

    谢谢,此致,

    戴尔