This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:REFC引脚上的电压值和ADS8556的电源定序

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091657/ads8556-voltage-value-on-refc-pin-and-power-sequencing-of-ads8556

部件号:ADS8556

大家好,  

我的客户正在考虑ADS8556,他有两个问题。 请提供帮助。

1.从下面的方框图中,REFC_A, B, C似乎连接了缓冲器的输出,客户想知道 REFC_A, B, C上的电压电平  

客户希望根据它选择电容器的额定电压。 由于16V电容器小于25V电容器,如果正常,他们希望使用16V电容器。  

2. ADS8556是否具有电源的功率定序限制? 客户询问此问题,因为其他制造商的某些ADC具有 功率定序限制。  

谢谢。

此致,

JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.这些引脚处的参考电压为所用的参考电压。 如果是内部参考,则为2.5V;如果使用外部参考,则为外部参考值。  

    2. 一般而言,对器件的功率定序并无具体要求。 但是,当HVDD在AVDD之前提供时,内部ESD结构会传导,使IHVDD超出指定值。  详细信息请参见数据表第9节第39页

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cynthia:  

    感谢您的回复。  

    关于问题2,当"IHVDD增长超过指定值"时会发生什么情况?

    这是否意味着客户更好地先供应AVDD,然后再供应HVDD?  

    关机顺序如何? 客户应先关闭HVDD电源,然后关闭AVDD电源,还是两者都正常?

    谢谢。

    此致,

    JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cynthia:  

    期待收到评论。

    谢谢。

    此致,

    JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jo:

    Cynthia正在动力输出轴上。 我为您遗漏了帖子表示歉意。

    1. 当电流高于指定值时,芯片可能会过热。 无法保证超出规格的情况。
    2. 是的,最好先供应AVDD,然后再供应HVDD/HVSS。  
    3. 是的,作为一种良好做法,首先关闭HVDD/HVSS,稍后关闭AVDD或同时关闭两者。

    谢谢,此致,

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale,

    感谢您的评论。 客户想要确认以下内容,您是否愿意提供帮助?

    1.您提到HVSS,是否还需要在AVDD之后提供?  

    2.因此,如果客户使用以下电源顺序,并且不需要外部保护,则不会有问题?  

    答 先供应AVDD,然后供应HVDD

    B. 先卸下HVDD,然后卸下AVDD

    3.关于问题2,客户以前使用过ADI AD7328。 建议   将所提及的数据表第33页中提到的肖特基二极管与VDD和VSS串联。 如果 HVDD意外地在AVDD之前提供,ADS8556是否也有助于防止IHVDD增加到超过指定值?

    谢谢。

    此致,

    JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jo:

    请参阅下面的我的答案:

    1.是的。

    2.正确。

    3,推荐非对称电源使用该电路中的串联二极管,这是不同的情况。 我认为ADS8556不需要它。

    此致,

    戴尔