This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC128S085:SPI通信

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093145/dac128s085-spi-communication

部件号:DAC128S085

是否有SPI序列可以使DAC处于不可逆关闭状态?

通电后,可以随机初始化DAC。 在某些情况下,无法再解决此问题,或者无法设置电压输出。

如果在WT模式下进行永久数据处理,同步高200ns,CLK 64ns,电压输出的行为如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guenter,

    我不知道SPI序列会导致这种情况。 是否可以发送在问题发生之前发送的写入命令列表以及可能在错误发生之前发送命令的范围快照? 是否始终使用相同的命令序列,或者其它序列顺序是否会导致错误? 关闭电源后问题是否自行解决?  您能否也分享您的原理图,以便我们了解一下?

    最佳,

    Katlynne Jones