This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:差分输入

Guru**** 2908820 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093034/afe5808a-differential-inputs

部件号:AFE5808A

您好,

只是想确认一下,AFE5808A是否可以与差分输入一起使用(至INP/INN)?  是否首选单端模式(例如,用于评估板)?

提前感谢您的参与。

此致,
Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynard,

    不能,不能将AFE5808A与INP和INM引脚的差分输入一起使用。 设计使其不允许INM引脚上的信号。 您只能使用单端模式。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhishek