This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:如何保护环路N和GND之间的DAC Agenst短缺

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC161S997EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1089088/dac161s997-how-to-protect-the-dac-agenst-shortage-between-loop-n-and-gnd

部件号:DAC161S997

您好,

我们已经设计了一个自供电4-20mA发送器。 使用DAC161S997。 我们使用了一个隔离的24V回路电源,工作正常。

我们认识到,如果由于任何接地桩的错接而使回路N短接至DAC电路的GND,DAC会受到严重损坏,当涉及工业用途时,可能会发生这种情况。

我的问题是如何保护它?

请参见示意图。

  

经过一次短路后,我们发现mA信号的值存在偏移。 在低错误时,发送4.2 mA instade of 3.375 mA

20 mA时,几乎为24 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德


    我没有任何特定的方法来阻止环路和GND之间的连接。 环路连接将拉动环路电流,在连接路径中添加任何串联电阻或二极管可能会影响主板的操作。

    如数据表第8页的方框图所示,环路节点比接地低高达0.80V。 这来自40Ω Ω 电阻器,在昏迷状态下提供几乎所有回路电流。 因此,必须允许回路浮动在地面以下。

    话虽如此,您是否检查了从昏迷到回路的电压-只是为了确保它是预期电压? 此外,您是否已从损坏的主板上更换了设备,以查看这是否是DAC161S997内部的问题? 我认为损坏是可能的,但我首先猜到它不会损坏设备,而是会关闭回路,为组件工作提供最小电流。

    请回复并告诉我您是否看过这些内容。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    我没有测量昏迷回路之间的电压,因为我选择了更换设备。因为我知道我在接地回路之间发生了短路。

    我第二次犯了同样的错误,同样的永久性损害也发生了。

    4.2mA att 3.375mA (低错误)。 第二个也更换了,现在开始工作。 所以我认为它需要一个保护措施来防止这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德

    我需要查看是否有其他人遇到过这种情况。 正如我所提到的,我不知道有哪种特定的保护电路可用于环路接地连接。  

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德

    我进行了检查,但我无法找到任何人对此连接有问题。 但是,我只是想检查一下,您为外部连接推出接地节点的原因是什么? 通常,我只期望一个loop+和loop-,而接地节点被视为板上的内部节点。

    同样,我们认为这将降低环路中的电流,而不是破坏性地拉动额外的电流。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joseph:

    感谢您跟进此问题。

    您能否指定'连接问题'? 我测试了两个设备,并得到了相同的永久性损坏。 您希望我如何证明问题?

    问题是指设备已永久性损坏。

    我们有接地(GND)连接的再接线是因为我们开发的仪器有其他信号输出。

    Ahmad Jasim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德

    当我说找不到任何人有此连接问题时,我意味着我已经查看了以前询问此设备的客户是否有类似的破坏性问题。 我未发现此设备存在任何其他类似的破坏性问题。 其他设计可能没有与设备接地的外部连接。

    目前,我还没有访问DAC161S997EVM的权限。 但是,我可以在几天内查看它,查看基本原理图,看看我是否受到同样的损坏。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德


    我能够获得DAC161S997EVM并测试连接。 在EVM上,我将电路板接地连接到环路引脚,电路板立即从电源中获取尽可能多的电流。 在我的设置中,电源电流限制为30mA。 但是,我确信如果供应不受限制,我几乎肯定会损坏主板。

    目前,我还不知道这种短路的保护方法。  回路和接地都不能限制它们所提供或吸收的电流。 我不确定您是否能够从板连接添加串联电阻,但这可能会限制从电源中获取的一些电流。

    吴若瑟