主题中讨论的其他部件:AMC1336
您好,TI团队:
我想将AMC1336与Infineon aurix TC3xx UC的数字CIC3滤波器配合使用

当我第一次设计这样的函数时,我有一些问题
提前感谢您的努力和回答
此致
Stephan Jagusch
1.一般经验/最佳实践/已知问题
Infineon Aurix TC3xx微控制器系列具有绕过内部DSADC调制器的功能,而不是
以数字方式输出时钟并返回数据流。 然后可以将数据流直接输入Aurix的CIC3过滤器链
-->结合IFX TC3xx UC DSADC的数字部分使用AMC1336是否有经验/已知限制?
2. CLK输出缓冲器:
Aurix可以使用将DS调制器时钟输出到具有不同输出阻抗的不同类型的输出端口
快速缓冲区:: Z_OUT [min ; nom , max]=[31, 55,80]Ohm
慢速缓冲区: Z_OUT [min;nom,max]=[1.2522532亿]欧姆
- TI能否提出(合理的)建议,使用哪种端口以及为什么?
- CLKIN:RC滤波器。 我在E2E中找到了50欧姆/ 10 pF RC的建议值。 这 对上述输出缓冲区决定是否仍然有效?
3.关于 RC滤波器:
AMC1336 DOUT引脚的输出阻抗是多少? (我在数据表中找不到它)。
4.信号延迟CLKIN -> DOUT。
对于UC数字过滤器链,时钟与数据流同步非常重要。 因此,我需要计算“往返延迟”。 AMC1336延迟的作用
-->什么是AMC1336的"延迟"(CLKIN -> DOUT)。 我无法解释
5往返延迟补偿:
我想到了另一种DSADC方案,20MHz时钟由计时器生成,时钟与DSADC接收的DOUT信号一起返回到AMC1336端。 这将补偿大量的"往返延迟",并提前使Datastream与时钟"同步"

-->这种情况是否已知/常见? 是否过度设计?
如果TI工程师能想到这一点,我将非常感激,因为我是第一次设计这种材料。
6.布局建议CLK / DOUT路由:
我想在嘈杂的环境中将信号通过7 10 cm 传送到PCB上。 我从未传送过这样快速的单端信号,我在考虑类似的方面
-->用于屏蔽的下面的地面(将引入寄生保护盖)
-->无屏蔽(EMC干扰的可接受性)
如果TI能够提出最佳实践建议,我将非常感激。