This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:最大 SPS 和相应的总数据位数

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000279/ads1298-max-sps-and-corresponding-total-data-bits

器件型号:ADS1298

大家好、TI 社区、

我刚才在数据表第53页上读了以下语句:

每个通道数据的数据格式都是二进制补码、MSB 在前。 对于数据速率为32kSPS 和64kSPS 的 ADS129x、数据位数为24个状态位+每通道16位×8个通道= 152位。 对于所有其他数据速率、数据位数为24个状态位+每通道24位×8个通道= 216位。

第一个问题: ADS1298是否真的能够达到64kSPS,而据说最大采样率是32kSPS (参见第5页和第67页)?

第二个问题:对于32kSPS、我是否应该真正希望在数据流中获得152位而不是216位?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您指出数据表上的拼写错误。 我们将在下一个修订周期中修订数据表。 ADS1298的最大采样率为32kSPS。 无论器件数据速率如何、数据流中应该得到216位(24位状态位+每通道24位 x 8个通道)。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    非常感谢您的快速回复。

    是否有办法自动确认新文档版本的发布?

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我不知道任何自动确认新文档修订版本发布的方式。

    谢谢

    -TC