This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:LVDS电源和时钟引脚连接

Guru**** 2768035 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096658/vsp5610-lvds-power-supply-and-clock-pin-connections

部件号:VSP5610

大家好,

我有两个简单的问题。

LVDS电源应连接到哪个电源,3.3 A和AGND或3.3 和DGND?

41. LVDd 3.3 LVDS / CMOS输出电源
42. LVSS LVGND LVDS / CMOS输出接地

2.能否告诉我, 如果不使用RCLKN PIN,我们应该如何处理?

27. RCLKN 3.3 LVDS时钟输入–

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi:  

    如果您需要通用电源,则最好将LVDS电源连接到3.3 和DGND。 但是,请注意,AGND和DGND应该是电气短路的。  

    如果您没有使用RCLKN (即 CMOS模式),您可以让RCLKN引脚保持浮动,然后设置寄存器'RCLKN_FLOW'=1。  

    此致,

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karthik-san,

    感谢您对此问题的善意回答!
    好的,我明白了。  

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karthik-san,

    很抱歉,我还有一个关于GND模式的问题。
    对于VSP5610,A或B,您建议使用哪种模式?

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi:

    图案B应该工作正常。  

    谢谢!

    Karthik