This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5.3004万:电流接收器应用

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092872/dac53004-current-sink-application

部件号:DAC5.3004万

尊敬的专家:

我们正在开发一种将DAC5.3004万作为电流源和电压容限及标度的电路。 在我们的 µA中,我们还需要0至15 μ A的电流接收器。 在DAC5.3004万数据表的开头,我们可以看到:“DAC输出提供了一个强制感应选项,可用作可编程比较器和电流接收器。”

我想知道您是否有一些示例来解释如何将DAC5.3004万用作电流接收器? 这似乎是可能的,但我不确定如何做到!

此致

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine,您好!

    我们有此应用电路,它使用力感应功能来控制外部晶体管:  

    具有低功耗休眠模式的智能DAC LED偏置电路

    使用智能DAC的高侧电流源LED偏置电路

     μA您只需要0到15uA,则可以在电流输出模式下直接使用DAC来输出/接收高达±250 μ A的电流

    带电流输出SMART DAC的电压容限和刻度电路

    最佳,

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katlynne,

    很抱歉回答太晚了。

    谢谢,我已经检查了您指出的所有链接,并更好地了解了如何使用DAC5.3004万in A电流吸入模式。

    但是,我还有另一个关于输出合规电压的问题。

    在我的应用中,输入引脚处允许的最大电压为420 mV。

    在 µA中,µA µA µA电压为200mV,输出范围为0 μ A至25 μ A,400mV,输出范围为-25 μ A至25 μ A。

    这是什么意思? 我是否可以将此DAC用于此类应用程序? 或者,我是否需要添加一些无源组件来设置输出合规性电压?

    最佳

    Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine,您好!

    合规电压是在DAC获取/吸入 电流时从输出到VDD或AGND所需的电压。 最低VDD电源为1.8V,可确保您符合VDD的符合电压(VDD至少为420mV + 400mV)。 DAC输出必须至少为400mV (AGND + 400mV)才能吸收电流。 如有必要,您可以添加一个串行电阻器来操纵DAC输出处的电压。  

    最佳,

    Katlynne Jones