This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1.0011万:使用DIP开关控制VID数字输入

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091780/lm10011-using-dip-switch-to-control-the-vid-digital-inputs

部件号:LM1.0011万
主题中讨论的其他部件: TPS543C20

尊敬的TI团队:

我们计划使用LM1.0011万电流DAC改变主板上降压调节器的输出电压。

由于VID控制信号应该在外部提供,我们是否可以使用带有上拉和下拉选项的DIP开关来设置VID =1或VID =0?

请在下图中找到我们计划遵循的方法。 根据数据表,我们可以使用此电流DAC改变任何调节器的输出。 请确认相同。

采用此方法是否存在任何重大限制/顾虑。

如有任何进一步的澄清,请告诉我。  

谢谢,此致,

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vyshnav,  

    LM1.0011万将受以下时间限制:

    有 脱毛延时(脱毛)和最小保持时间(t7)。 在保持时间内不能转换其他数据行。 您将无法以足够快的速度切换所有DIP开关以适应去毛刺延迟,因此,当IDAC输出响应每个VID输入中的更改时,您将看到几个步骤。 如果这对您来说没问题,那么您的实施就可以了。 同时确保您的VIH和VIL符合表中给出的规格。  

    最佳,

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katlynne,

    感谢您的回复。 如果开关设置被动态正确地更改,延迟将会出现在画面中。" 如果开关设置在开机之前保持不变,这是否是问题? 请提供您的意见。

    此致,

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Vyshnav:

    启动电流由RSET电阻器确定。 只有当其中一个VID输入在通电后转换时,输出才会改变:

    最佳,

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katlynne,

    谢谢你。 我们计划使用一个基于微处理器的主板来控制LM1.0011万电流DAC的VID输入。 以便我们也可以控制时间安排。 我还有一个疑问,

    1.在数据表的电气特性部分 VOUT_MAX >> IDAC_OUT合规电压称为1.75V。 此合规电压是多少? 它是否与我们正在控制的调节器输出电压相关? 因为我们将使用此电流DAC来改变1.8V稳压器的输出电压,其上限为1.924V。 因此,请确认发援会也可用于此应用程序,并请澄清我的疑问。

    此致,

    Vyshnav Krishnan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Vyshnav:

    合规电压是从VDD电源 到IDAC_OUT引脚上的电压所需的余量  ,以便设备能够调节电流输出。 如果VDD为3V,则设备 可以 将 IDAC_OUT引脚上的电流调节到1.25V的电压。

    所需的合规电压可能 低于1.75V,如以下典型 特性图表所示:

    看起来您正在使用LM1.0011万来控制TPS的FB引脚,并将其标记为0.8V。 只要 您的VDD高于2.55V以满足合规 电压,就不会出现此问题。  

    最佳,

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Katlynne:

    我们还使用LM1.0011万来改变其他监管机构的输出。 以下是调节器输出和不同的电压范围。

    1.8V额定电压:1.54V至2.08V

    1.1V额定电压:0.94V至1.27V。 我们将使用6位模式。 因此,我们可以使用LM1.0011万来改变以上电压。 DAC的电源为5V。

    请检查并提供您的意见。

    谢谢,此致,

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Vyshnav:

    LM1.0011万的输出连接至调节器的FB针脚,而不是调节器的输出,正确吗? 如果是这样,那么FB针脚处的电压就很重要。 电压是多少?  

    最佳,

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Katlynne:

    如果是0.8V稳压器,VFB电压将为0.8V。

    对于1.1V和1.8V电源,我们使用的是SiC437DED,而不是TPS543C20。 因此,两个调节器的反馈电压将为0.6V。

    谢谢,此致,

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Vyshnav:

    谢谢你。 对于0.8V FB电压,VDD需要为2.55V或更高才能满足合规 电压。 对于0.6V FB电压,VDD需要为2.35V或更高,才能满足LM1.0011万的合规电压。  

    您只需将1.75V的电压添加到DAC输出上即可计算 出满足合规性电压所需的VDD。  

    最佳,

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katlynne,

    感谢您的解释。 我们正在使用此电流DAC来实现3个调节器的不同输出。 其它两个稳压器的FB电压为0.6V,而两个DAC的VDD电源电压为5V。 因此,这符合所有3个调节器的合规电压要求。 请确认。

    此致,

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Vyshnav:

    是的,5V VDD将满足所有3个调节器的合规电压。

    最佳,

    Katlynne Jones