This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:ADS7028 SPI接口源代码

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028, ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097409/ads7028-ads7028-spi-interface-source-code

部件号:ADS7028
主题中讨论的其他部件: ADS7038

您好,现在正在使用ads7028 ADC。我需要帮助来使用SPI接口将其连接到微控制器。您是否有ads7028 SPI接口的演示源代码。如果有,请发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehul,您好!

    恐怕我们只有一个头文件可用。 可以 在下面链接的ADS7028产品页上的“设计与开发-->软件开发”中找到头文件。  

    https://www.ti.com/product/ADS7028#software-development

    我知道这不是完整的代码示例,但我希望它可以作为起点。  


    此致,
    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehul,

    为增加更多信息,有一个可用于ADS7038的示例代码,它的操作与ADS7028非常相似,SPI和使用相同的操作代码协议。  

    这也可能证明很有帮助: 设计与开发->软件开发~单击herer~>

    此致

    Cynthia